EIO0000004432.03

Horloge

Précision de l'horloge en temps réel

Écart de ±60 secondes par mois (à 25 °C [77 °F] et hors tension).

Sauvegarde des données de l'horloge

Batterie au lithium métal (batterie principale, remplaçable)
Durée de vie de la batterie : 5 ans (approximative)

Les variations des conditions de fonctionnement et de la durée de vie de la batterie peuvent entraîner des écarts d'horloge de -380 à +90 secondes par mois. Si vous utilisez ce produit dans un système où la synchronisation est essentielle, ajustez l'horloge à intervalles réguliers.

Si la batterie est épuisée ou retirée, les données d'horloge seront perdues. Pour remplacer la batterie, consultez Remplacement de la batterie.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.