EIO0000004432.03

Fixation de la pince USB mini-B

Lors de l'utilisation du câble USB micro-B (en option), vous pouvez utiliser la pince USB mini-B incluse (vendue séparément) pour empêcher le débranchement du câble.

DANGER
RISQUE D'EXPLOSION
  • Assurez-vous qu'un câble USB est fixé à l'aide d'une pince USB avant d'utiliser l'interface USB.
  • Coupez l'alimentation avant de brancher ou de débrancher tout connecteur du produit.
  • Utilisez l'interface USB (micro-B) pour une connexion temporaire pendant la maintenance et la configuration de l'appareil.
  • N'utilisez pas l'interface USB dans les endroits dangereux.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Insérez le câble USB dans l'interface USB (micro-B).
    1. Interface USB

  2. Branchez la pince USB pour fixer le câble USB en position. Insérez le porte-USB dans l'interface USB (micro-B).

      B.  Pince USB

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.