990-5995E-012

Emplacement des disjoncteurs et des commutateurs

ASI 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V avec batteries externes

 

ASI 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V avec batteries externes

ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V avec batteries externes

Vue avant de l'ASI 60 kVA 400 V avec batteries intégrées

Vue avant de l'ASI 80 kVA 400 V avec batteries intégrées

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.