990-5995E-025

Rozmieszczenie wyłączników i przełączników

Zasilacz UPS 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

 

Zasilacz UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

Zasilacz UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

Widok z przodu zasilacza UPS 60 kVA 400 V dla baterii wewnętrznych

Widok z przodu zasilacza UPS 80 kVA 400 V dla baterii wewnętrznych

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.