990-5995E-019

차단기 및 스위치 위치

60~100kVA 400V/50kVA 208V UPS(외부 배터리용)

 

120~160kVA 400V/60~80kVA 208V UPS(외부 배터리용)

200kVA 400V/100kVA 208V UPS(외부 배터리용)

60kVA 400V UPS 전면(내부 배터리용)

80kVA 400V UPS 전면(내부 배터리용)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.