990-5995E-004

Placering af afbrydere og kontakter

60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS til eksterne batterier

 

120-160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V UPS til eksterne batterier

200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS til eksterne batterier

60 kVA 400 V UPS til interne batterier set forfra

80 kVA 400 V UPS til interne batterier set forfra

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.