990-5995E-019

배터리 설정 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Settings(설정) > Advanced settings(고급 설정) > Battery settings(배터리 설정)를 선택하고 다음 설정을 구성합니다.
    1. Number of battery strings(배터리 스트링 수): 배터리 솔루션의 배터리 스트링 수를 설정합니다.
    2. Battery blocks per string(스트링당 배터리 블록 수): 배터리 스트링당 배터리 블록 수를 설정합니다.
    3. Battery block capacity (Ah)(배터리 블록 용량(Ah)): 배터리 블록의 정격 용량을 설정합니다.
    4. Periodic boost charge (M)(주기적 부스트 충전(M)): 부동 충전에서 부스트 충전으로 변경하는 간격을 월 단위로 설정합니다.
  2. 아래쪽 화살표를 누르고 다음 설정을 완료합니다.
    1. Maximum charge current(최대 충전 전류): 0.05와 0.15C 사이의 값을 선택합니다.
    2. Float voltage (V)(부동 충전 전압(V)): 2.20에서 2.29 사이의 값을 선택합니다.
    3. Boost voltage (V)(부스트 전압(V)): 배터리 셀의 부스트 충전 전압의 상한값을 설정합니다. 2.30에서 2.40 사이의 값을 선택합니다.
    4. Boost charge duration (minutes)(부스트 충전 기간(분)): 부스트 충전의 기간을 설정합니다. 0에서 999분 사이의 값을 선택합니다.
  3. 아래쪽 화살표를 누르고 다음 설정을 완료합니다.
    1. Float temp. compensation(부동 온도 보상): 셀당 0.000에서 0.007 V/°C 사이의 값을 선택합니다.
  4. Save settings(설정 저장)를 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.