990-5995E-019

배터리 스트링 교체

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
  • 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
  • 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
  • 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
  • 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
  • 이 절차를 시작하기 전에 배터리 차단기 BB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 배터리 정비는 배터리에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 수행하고 감독할 수 있습니다. 비자격자가 배터리에 접근하지 못하도록 하십시오.
  • 배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
  • 배터리를 개봉, 개조 또는 절단하지 마십시오. 배터리에서 누출된 전해액은 피부와 눈에 유해합니다. 독성 물질일 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
경고
장비 손상 위험
  • 배터리 모듈 교체 시 항상 동일한 배터리 모듈로 교체하고 언제나 배터리 스트링 전체(배터리 모듈 4개로 구성)를 교체하십시오.
  • 재충전 요건에 따라 배터리는 6개월 이상 보관하지 않아야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  1. 배터리 차단기 BB를 열림(OFF) 위치로 설정합니다.
  2. 배터리 모듈 전면에서 플레이트를 제거합니다.
  3. 전원 단자를 배터리 모듈 전면에서 해제합니다.
  4. 배터리 모듈 핸들에서 나사를 제거한 뒤 핸들을 위로 들어올립니다.
  5. 배터리 모듈을 조심스럽게 슬롯에서 당겨 뺍니다.
  6. 배터리 스트링의 모든 배터리 모듈에 같은 작업을 반복합니다. 1개 열이 배터리 스트링 1개에 해당됩니다.
  7. 교체 배터리 모듈을 UPS에 밀어 넣습니다.
  8. 배터리 모듈의 핸들을 내린 뒤 나사를 사용하여 선반에 고정합니다.
  9. 전원 단자를 배터리 모듈 전면에 연결합니다.
  10. 배터리 모듈 전면에 플레이트를 다시 설치합니다.
  11. 배터리 차단기 BB를 닫힘(ON) 위치로 설정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.