990-5995E-012

Passage d'un système parallèle du mode normal au mode bypass de maintenance

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Pour isoler complètement les ASI, l'ensemble des dispositifs de déconnexion en amont (MIB, BIB et SIB) doivent être ouverts (position OFF).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > ARRÊT onduleur > DÉSACTIVER l'ASI parallèle.

    Toutes les ASI passent en mode bypass statique.

  2. Fermez (position ON) l'Ext. MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via le bypass de maintenance externe.

  3. Ouvrez (position OFF) les BB de toutes les ASI.
  4. S'ils sont disponibles, ouvrez (position OFF) les MIB et les BIB de toutes les ASI.
  5. Ouvrez (position OFF) les UIB et les SSIB de toutes les ASI.
  6. Ouvrez (position OFF) les UOB de toutes les ASI ainsi que le SIB.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Après l'extinction de l'affichage, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
  • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.