990-5995E-019

정상 모드에서 유지보수 바이패스 모드로 병렬 시스템 전환

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
UPS를 완전히 격리하려면 모든 상위단 분리 장치(MIB, BIB, SIB)가 반드시 OFF(열림) 위치에 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Control(제어) > Inverter OFF(인버터 꺼짐) > Parallel OFF(병렬 꺼짐)를 선택합니다.

    모든 UPS는 스태틱 바이패스 모드로 전환됩니다.

  2. 외부 MBB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    이제 부하는 외부 유지보수 바이패스를 통해 공급됩니다.

  3. 모든 UPS의 BB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  4. 모든 UPS의 MIB 및 BIB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다(가능한 경우).
  5. 모든 UPS의 UIB 및 SSIB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  6. 모든 UPS의 UOB 및 SIB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 디스플레이가 꺼진 후 UPS의 커버를 제거하기 전에 최소 5분 동안 기다렸다가 콘덴서가 완전히 방전되도록 하십시오.
  • UPS에서 작업하기 전에 항상 모든 단자의 위험한 전압을 측정하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.