990-5995E-019

입력 접점 및 출력 릴레이 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Settings(설정) > Advanced settings(고급 설정) > Contacts and relays(접점 및 릴레이)를 선택합니다.
  2. 다음 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.
    • External batt. breaker status(외부 배터리 차단기 상태)

    • Battery breaker trip(배터리 차단기 트립)

    • Backfeed on bypass(바이패스의 백피드)

    • External MBB status(외부 MBB 상태)

  3. 아래쪽 화살표를 누르고 구성 가능한 출력 릴레이 각각에 대해 기능을 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다.
    • Disable(비활성화)

    • Common alarm(일반 경보)

    • In normal operation(정상 운전 중)

    • On battery(배터리 가동)

    • Static bypass(스태틱 바이패스)

    • Maintenance bypass(유지보수 바이패스)

    • Output overload(출력 과부하)

    • Fan inoperable(팬 동작 불능)

    • Battery inoperable(배터리 운전 불능)

    • Battery disconnected(배터리 연결 해제)

    • Battery voltage low(배터리 전압 낮음)

    • Input out of tol.(입력이 허용 범위를 벗어남)

    • Bypass out of tol.(바이패스가 허용 범위를 벗어남)

    • EPO active(비상 전원 차단(EPO) 활성)

  4. 아래쪽 화살표를 누르고 구성 가능한 입력 릴레이 각각에 대해 기능을 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다.
    • Disable(비활성화)

    • INV ON(인버터 켜짐)

    • INV OFF(인버터 꺼짐)

    • Battery inoperable(배터리 운전 불능)

    • Genset on(Genset 켜짐)

    • Custom alarm 3(사용자 정의 경보 3)

    • Custom alarm 4(사용자 정의 경보 4)

    • Disable ECO(ECO 비활성화)

    • Force INV OFF(인버터 강제 꺼짐)

  5. Save settings(설정 저장)를 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.