990-5995E-019

비상 전원 차단(EPO)

비상 시에만 비상 전원 차단(EPO) 버튼을 사용하십시오.

비상 전원 차단(EPO) 버튼을 누르면 UPS에서 다음을 수행하도록 구성할 수 있습니다.

  • 정류기, 인버터, 충전기 및 스태틱 바이패스를 끄고 부하 공급을 즉시 중단하거나

  • 스태틱 바이패스로 전환하고 부하 공급을 계속합니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
주 전원을 사용할 수 있는 경우 비상 전원 차단(EPO)을 누르면 UPS 제어 회로의 활성화 상태가 유지됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.