990-5995E-012

Arrêt d'urgence

Utilisez le bouton d'arrêt d'urgence en cas d'urgence uniquement.

Deux configurations sont possibles lors de l'utilisation du bouton d'arrêt d'urgence. L'ASI doit :

  • soit éteindre le redresseur, l'onduleur, le chargeur et le bypass statique et arrêter immédiatement l'alimentation de la charge,

  • soit passer en mode bypass statique et continuer à alimenter la charge.

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le circuit de commande de l'ASI restera actif après l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence si l'alimentation secteur est disponible.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.