990-5995E-012

Passage d'un système parallèle du mode bypass de maintenance au mode normal

  1. Vérifiez ce qui suit :
    1. L'ensemble des dispositifs de déconnexion en amont (MIB, BIB et SIB) sont ouverts (position OFF).
    2. L'ensemble des dispositifs de déconnexion de l'ASI (UIB, SSIB et UOB) et l'Ext. UOB sont fermés (position ON).
    3. Les BB sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) le SIB ainsi que l'UOB de toutes les ASI.
  3. Fermez (position ON) le BIB ainsi que le SSIB de toutes les ASI.

    Attendez environ 20 secondes jusqu'à ce que les LED jaunes du bypass s'allument.

  4. Ouvrez (position OFF) l'Ext. MBB.
  5. Fermez (position ON) le MIB ainsi que l'UIB de toutes les ASI.

    Lorsque la LED verte de l'onduleur est allumée de manière continue, le système parallèle passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.

  6. Fermez (position ON) les BB de toutes les ASI.

    Les LED s'affichent comme suit dans les interfaces utilisateur :

    Le système parallèle est désormais en mode normal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.