990-91077K-017

Requisito di circolazione dell'aria per sistemi da 400 V

NOTA: L'UPS richiede una quantità sufficiente di aria fresca nella sala di installazione.
  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Emissione d'aria della ventola (m³/min) 6,20 8,25 10,85 15,57 16,38
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.