990-91077K-037

400 V 系统的空气流通要求

注: UPS 要求设备间内必须保持足够的新鲜空气。
  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
风扇空气流量 (m³/min) 6.20 8.25 10.85 15.57 16.38
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.