990-91077K-017

Tassi di gassificazione delle batterie per armadi delle batterie modulari e UPS con batterie interne

I tassi di gassificazione sono calcolati in base a:

  • Tasso di gassificazione a 2,4 V/cella (3 piedi cubi/ora) presupponendo un'efficienza di ricombinazione del 97%

  • Sei celle per modulo batteria

  • Dieci batterie per cartuccia

Riferimento commerc. Descrizione Tipico cm³/ora (ml/ora)
E3SBTU Modulo batteria standard 10,73 (10,73)
E3SBT4 Stringa di batterie standard 42,93 (42,93)
E3SBTHU Modulo batteria ad alte prestazioni 12,67 (12,67)
E3SBTH4E* Stringa di batterie ad alte prestazioni 50,68 (50,68)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.