990-91077K-037

带内部电池的 UPS 和模块电池柜的电池气体释放率

电池气体释放率的计算依据:

  • 2.4 V/单体的气体释放率 (ft3/hr)(假设复合效率为 97%)

  • 6 个单体为一个电池模块

  • 10 个电池为一包

商业代码 说明 典型值 cm³/hr (ml/hr)
E3SBTU 标准电池模块 10.73 (10.73)
E3SBT4 标准电池组 42.93 (42.93)
E3SBTHU 高性能电池模块 12.67 (12.67)
E3SBTH4* 高性能电池组 50.68 (50.68)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.