990-91077K-037

模块电池柜和带内部电池的 UPS 的电解液值

商业代码 说明 电解液容量 L(加仑) 电解液重量 kg(磅)
E3SBTU 标准电池模块 3.780 (1) 5 (11.1)
E3SBT4 标准电池组 15.120 (4) 20 (44.4)
E3SBTHU 高性能电池模块 3.330 (0.9) 4.4 (9.8)
E3SBTH4 高性能电池组 13.320 (3.6) 17.6 (39.2)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.