990-91077K-017

Valori degli elettroliti per armadio delle batterie modulari e UPS con batterie interne

Riferimento commerc. Descrizione Volume elettroliti in litri (gal) Peso elettroliti in kg (lb)
E3SBTU Modulo batteria standard 3,780 (1) 5 (11,1)
E3SBT4 Stringa di batterie standard 15,120 (4) 20 (44,4)
E3SBTHU Modulo batteria ad alte prestazioni 3,330 (0,9) 4,4 (9,8)
E3SBTH4 Stringa di batterie ad alte prestazioni 13,320 (3,6) 17,6 (39,2)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.