990-91077K-037

400 V 系统散热规格

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
正常运行模式 (W) 516 852 870 1410 1810
电池运行模式 (W) 600 950 1080 1700 2270
ECO 模式 (W) 135 223 240 370 480
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.