990-91077K-037

208 V 系统散热规格

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
正常运行模式 (W) 920 1469 1701
电池运行模式 (W) 948 1247 1861
ECO 模式 (W) 245 358 415
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.