990-91077K-017

Dissipazione del calore per sistemi da 208 V

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Modalità normale (W) 920 1469 1701
Modalità batteria (W) 948 1247 1861
Modalità ECO (W) 245 358 415
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.