990-91077K-037

输入功率因数

输入功率因数 – 3:3 UPS

这些值针对 208 V、60 Hz 负载。

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
25% 负载 0.98 0.99 0.97
50% 负载 0.99 0.99 0.99
75% 负载 0.99 0.99 0.99
100% 负载 0.99 0.99 0.99
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.