990-91077K-017

Fattore di potenza in ingresso

Fattore di potenza in ingresso – UPS 3:3

I valori corrispondono a 208 V, 60 Hz di carico.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carico al 25% 0,98 0,99 0,97
Carico al 50% 0,99 0,99 0,99
Carico al 75% 0,99 0,99 0,99
Carico al 100% 0,99 0,99 0,99
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.