990-91077K-017

Fattore di potenza in ingresso

Fattore di potenza in ingresso – UPS 3:3

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carico al 25% 0,90 0,92 0,93 0,97 0,96
Carico al 50% 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99
Carico al 75% 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Carico al 100% 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Fattore di potenza in ingresso – UPS 3: 1

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Carico al 25%

0,96

0,97

0,94

0,96

Carico al 50%

0,99

0,99

0,99

0,99

Carico al 75%

0,99

0,99

0,99

0,99

Carico al 100%

0,99

0,99

0,99

0,99

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.