990-6401C-012

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Si l'ASI est installée sans accès latéral (Option A*), la longueur des câbles raccordés à l'ASI doit permettre le déploiement de l'ASI.

Pour les États-Unis

Option A*

Option B


Pour les autres régions et pays

Option A*

Option B

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.