990-6401C-012

Installation des batteries dans l'ASI

  1. Retirez le panneau cachant les étagères de batteries.
  2. Coupez les trois attaches qui maintiennent les câbles de batterie au châssis.
  3. Retirez les vis avant de charger les modules de batterie. Gardez les vis pour une utilisation future.
  4. En les tenant par la poignée, installez les modules de batterie groupe par groupe du bas vers le haut.
    AVERTISSEMENT
    risque d'arc électrique
    Veillez à ne pas endommager les câbles de batterie lorsque vous installez les modules de batterie. Soulevez les câbles de batterie au-dessus étagères de batterie avant de pousser les modules de batterie dans l'armoire.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  5. Abaissez la poignée et fixez le module de batterie avec une vis à l'avant du module de batteries.
  6. Retirez les gaines thermo-rétractables des bornes d'alimentation et branchez ces dernières aux batteries.
  7. Réinstallez le panneau à l'avant des étagères de batteries.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.