990-6401C-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans une ASI 40 kVA

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts (position OFF).
  2. Retirez le capot du boîtier de câblage.
  3. Retirez les trois caches des bornes.
  4. Dans les systèmes à alimentation secteur double, retirez les trois cavaliers d'alimentation secteur simple.
    NOTE: Conservez ces cavaliers pour une future utilisation par Schneider Electric lors d'une visite d'entretien.
  5. Retirez le panneau de la partie inférieure du boîtier de câblage. Percez des trous ou effectuez des perforations dans le panneau pour les câbles/conduites. Installez les conduites (le cas échéant) et replacez le panneau.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour les câbles et conduits sur le panneau installé, ni à proximité de l'ASI.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  6. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure du boîtier de câblage.
  7. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement.
  8. Raccordez les câbles de batterie (CC+, CC-, N) Raccordez les câbles d'entrée (N). Raccordez les câbles de bypass (N) (le cas échéant). Réinstallez le cache sur les bornes N et CC.
  9. Raccordez les câbles d'entrée (L1, L2, L3).
  10. Raccordez les câbles de sortie (L1, L2, L3, N).
  11. Raccordez les câbles de bypass (L1, L2, L3) (le cas échéant).
  12. Réinstallez le cache borne sur les bornes d'entrée, de sortie et de bypass et réinstallez le cache du boîtier de câblage.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.