990-6401C-012

Retirer l'ASI de la palette

  1. Déplacez l'ASI vers son emplacement d'installation final à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette.
  2. Retirez les matériaux d'expédition et la rampe de l'ASI.
  3. Desserrez les vis et retirez les supports d'expédition.
  4. Retirez le support de la face arrière de l'ASI. Mettez-le de côté pour la réinstallation.
  5. Placez la rampe et fixez-la à la palette avec les boulons du support d'expédition.
  6. Descendez l'ASI de la palette.
  7. Déplacez l'ASI vers son emplacement final et utilisez une clé pour abaisser les pieds réglables. Assurez-vous que l'armoire est d'aplomb.
  8. Pour les ASI 10-30 kVA, réinstallez le support sur la face arrière et fixez-le au sol.

    Vue arrière de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.