990-6401C-012

Caractéristiques des batteries

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Puissance de charge Programmable de 1 % à 15 % de la capacité de l'ASI. La valeur par défaut est 10 %.
Puissance de charge maximale (W) 1 500 2 250 3 000 4 500 6 000
Tension nominale de la batterie (20 blocs) (V CC) ± 120
Tension nominale flottante (20 blocs) (V CC) ± 136
Tension de fin de décharge (20 blocs) (≥ 3 C) (V CC) ± 96
Tension de fin de décharge (20 blocs) (≤ 0,05 C) (V CC) ± 105
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (20 blocs) (A) 46 68 91 136 182
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (20 blocs) (A) 57 85 114 170 227
Compensation de température (par cellule) Programmable entre 0 et 5 mV. La valeur par défaut est de 3 mV si la température de la batterie est supérieure à 25 °C (77 °F).
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.