990-6401C-012

Contrôle périodique

AVERTISSEMENT
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Les composants avec une durée de vie limitée, tels que les condensateurs, les ventilateurs, les cartes électroniques, les batteries, etc., doivent être contrôlés régulièrement par un technicien qualifié.
  • Le contrôle du déclenchement des batteries doit être effectué à intervalles réguliers par un technicien qualifié.
Ce contrôle périodique est recommandé tous les 6 mois et obligatoire tous les 12 mois.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.