990-6401C-012

Contacts d'entrée et relais de sortie

Interface à contact sec pour les connexions externes

Terminal Fonction Schéma
J1-1 Sortie configurable NF
J1-2 NO
J1-3 COM
J2-1 Entrée configurable Entrée
J2-2 Terre
J2-3 EPO normalement fermé EPO NF
J2-4 +24 V
J3-1 Signal de déclencheur de disjoncteur batterie externe Ext_BB_trip +24 V/200 mA
J3-2 Terre
J3-3 Signal d'état de la batterie externe Ext_BB_trip +24 V/200 mA
J3-4 Terre
J3-5 Signal de température de la batterie externe Temp 2
J3-6 Capteur de température de batterie 2 terre Temp_COM

Interface à contact sec pour les connexions internes

Terminal Fonction    
J4-1 Signal de température de la batterie interne Temp 1
J4-2 Temp_COM
J4-3
Externe
Signal d'état de la batterie
Entrée_1
J4-4 +24 V
J4-5 Signal de déclenchement de backfeed +24 V
J4-6 Terre
J5-1 Signal de déclenchement de backfeed pour UIB NF
J5-2 NO
J5-3 COM
J5-4 Signal de déclenchement de backfeed pour SSIB NF
J5-5 NO
J5-6 COM
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.