0000509775_02_fr

Installer le capteur de courant

Installez le capteur de courant en un point où la totalité du courant de batterie se dirige vers un système, une unité d'un système redondant ou tout autre système. Le boîtier du capteur de courant peut être monté sur un rail DIN 35 × 7,5 mm (rail TS35).

Si plusieurs capteurs de courant sont utilisés, configurez une adresse unique à l’aide des interrupteurs DIP sur chaque capteur de courant connecté au même gestionnaire web.

Il est recommandé de connecter le capteur de courant à un port de bus de batterie (COM3) sur le gestionnaire web à l’aide d’un câble de bus BACS.

NOTE: La longueur maximale du câble de bus entre le capteur de courant et le gestionnaire web est de 10 m. Pour plus d’informations, voir Longueur du câble de bus et détails de câblage.
Si un gestionnaire de capteurs est utilisé, il est également possible de connecter le capteur de courant à celui-ci à l'aide de câbles RJ12.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.