0000509775_02_fr

Paramètres réseau

IMPORTANT: Assurez-vous que les paramètres réseau sont conformes à votre stratégie de cybersécurité.

Pour modifier les paramètres réseau :

  1. Dans le menu latéral, sélectionnez System > Réseau.

  2. Vous pouvez spécifier ici une adresse IP statique et des paramètres réseau pour le gestionnaire web. Cet écran affiche également l’adresse MAC et les paramètres réseau actuellement actifs.

  3. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications.

    NOTE: Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?