Vista de dispositivo para interruptores automáticos e interruptores en carga
Descripción general
Para cada submenú seleccionado en la pestaña izquierda del área principal, la zona superior le permite navegar por las pestañas. Pulse el título de pestaña correspondiente para visualizarla.
Los datos mostrados en la pantalla dependen del tipo de dispositivo. Para los interruptores automáticos, también depende del tipo de unidad de control MicroLogic instalada. Consulte las Guías de usuario de MicroLogic correspondientes, que se proporcionan en la sección Related Documents.
La tabla muestra las características disponibles por tipo de dispositivo:
Modos de visualización de medidas
Las medidas se pueden mostrar en los modos siguientes:
-
Numérico
-
Gráfico de barras
-
Regulador
Para cambiar entre los diferentes modos, pulse el icono correspondiente de la parte inferior derecha de la pantalla.
Para leer correctamente el gráfico de barras de tensión, debe configurar la tensión nominal primaria del interruptor automático.
Vista rápida
El submenú muestra el estado y las mediciones principales, y los ajustes de protección (tiempo largo, tiempo corto, instantáneo, falla a tierra o fuga a tierra) de un solo interruptor automático.
No hay ninguna pestaña en este submenú.
Medidas
El submenú muestra las mediciones de un solo interruptor automático.
Las pestañas son las siguientes:
En las pestañas en las que se puede restablecer la medición máxima, puede restablecer las mediciones cuando el control remoto está habilitado (el conmutador de bloqueo IFM o IFE apunta al candado abierto, o la modalidad de comandos intrusivos EIFE está desbloqueada). En estas condiciones, pulse el botón para acceder a la pantalla , donde:
-
Al pulsar
se restablecen las mediciones
de la pantalla anterior. -
Al pulsar
se restablecen los valores máximos, los
valores mínimos y los contadores de energía del interruptor
automático.
Historial de alarmas
El submenú da acceso a los diferentes historiales del interruptor automático.
La tabla presenta la descripción y el número de registros de cada historial según el interruptor automático.
Cada registro se resume en tres elementos:
-
Fecha y hora de aparición y finalización del suceso
-
Designación
-
Código
-
Los eventos de alarma activa para el interruptor automático MasterPacT MTZ no se muestran del más reciente al más antiguo. El orden es aleatorio.
-
Para actualizar el submenú , debe salir y volver al submenú .
Control
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ARCO ELÉCTRICO
O QUEMADURAS
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber inspeccionado y, cuando sea necesario, reparado el equipo eléctrico
aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Antes de controlar un interruptor automático, debe realizar lo siguiente:
-
Asegúrese de que está conectado como administrador. A las funciones de control solo se puede acceder cuando esté conectado como administrador.
-
Verifique que los interruptores automáticos MasterPacT MTZ estén equipados con bobinas comunicantes MX y XF.
-
Verifique que los interruptores automáticos MasterPacT NT/NW, ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) estén equipados con bobinas comunicantes BCM ULP, MX y XF o un mecanismo de motor comunicante.
-
Verifique que los interruptores automáticos ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J o L estén equipados con BSCM or BSCM MBSL y un mecanismo de motor comunicante en modalidad automática.
-
Asegúrese de que el interruptor automático esté en modo de control remoto.
-
Asegúrese de que conoce la contraseña del interruptor automático. La contraseña del interruptor automático se establece mediante el software EcoStruxure Power Commission .
-
Verifique que el conmutador de bloqueo IFE o IFM apunte a la posición desbloqueada, cuando el interruptor automático está conectado a una interfaz IFE o IFM.
-
Asegúrese de que el modo de comandos intrusivos esté desbloqueado cuando el interruptor automático esté conectado a una interfaz EIFE.
El submenú le permite comprobar el estado y ejecutar acciones de manera remota para accionar el interruptor automático.
La tabla presenta las posibles acciones según el interruptor automático:
Pantalla FDM128 le guiará a través de la siguiente secuencia:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el submenú , pulse la acción para el interruptor automático de destino. Se muestra un mensaje de confirmación de apertura de interruptor. |
|
2 |
Haga clic en OK para continuar. Se muestra un mensaje de contraseña emergente. |
|
3 |
Introduzca la contraseña del interruptor automático. |
|
4 |
Pulse . Un mensaje emergente confirma que el comando se ha enviado correctamente. NOTA: El mensaje emergente
sólo confirma que el comando se ha enviado correctamente. No
confirma si toda la operación se ha realizado correctamente.
|
|
5 |
Pulse para cerrar la ventana emergente de resultados. |
Mantenimiento
La tabla presenta las funciones de cada pestaña del submenú :
I/O1 e I/O2
Para cada módulo I/O conectado, los submenús y permiten:
-
Comprobar el estado de las entradas
-
Controlar las salidas
-
Leer los contadores de pulsos
Antes de controlar una salida del módulo de I/O, debe realizar lo siguiente:
-
Verifique que la salida del módulo I/O se asigne mediante el software EcoStruxure Power Commission .
-
Asegúrese de que conoce la contraseña del módulo de I/O. La contraseña del módulo I/O se configura mediante el software EcoStruxure Power Commission .
-
Asegúrese de que el conmutador de bloqueo del módulo de I/O apunte hacia la posición desbloqueada.
-
Verifique que el conmutador de bloqueo IFE o IFM apunte a la posición desbloqueada cuando el módulo I/O está conectado a una interfaz IFE o IFM.
-
Verifique que el modo de comandos intrusivos esté desbloqueado cuando el módulo I/O está conectado a una interfaz EIFE .
El submenú permite comprobar el estado y ejecutar acciones de forma remota para activar la salida del módulo I/O.
Las posibles acciones son para abrir o cerrar la salida.
La Pantalla FDM128 le guiará a través de la siguiente secuencia:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el submenú , pulse la acción para la salida de destino. Se muestra un mensaje de contraseña emergente. |
|
2 |
Introduzca la contraseña del módulo de I/O. Se muestra un mensaje de confirmación emergente. |
|
3 |
Pulse . Se llevan a cabo las siguientes operaciones:
|
|
4 |
Pulse para cerrar la ventana emergente de resultados. |



PELIGRO
ADVERTENCIA