DOCA0037ES-13

Aviso de FCC

Este equipo se ha sometido a diversas pruebas que han demostrado que se ajusta a los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase A, con arreglo al apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias perjudiciales cuando el equipo se usa en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea con arreglo al manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para la radiocomunicación. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial ocasione interferencias perjudiciales. En ese caso, el usuario deberá corregir las interferencias y correr con los gastos relacionados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?