DOCA0037ES-13

Limpieza habitual

Limpieza de la pantalla

AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Apague la Pantalla FDM128 antes de limpiarla.
  • No utilice objetos duros ni afilados para manejar el panel táctil, ya que pueden dañar la superficie del panel.
  • No utilice disolventes de pintura, disolventes orgánicos ni compuestos ácidos fuertes para limpiar la Pantalla FDM128 .
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cuando la superficie o el marco de la pantalla se ensucien, humedezca un paño con agua y un detergente neutro, escúrralo bien y páselo por la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?