DOCA0037ES-13

Lista de iconos

Iconos del encabezado

Icono

Descripción

Ir al menú Vista general

Actualizar la visualización de los nombres de los dispositivos conectados.

Permite localizar el dispositivo.

Ir al menú Ajustes de nombre de usuario/código de acceso .

Ir al menú Edición de dispositivos .

Ir al menú Ajustes de comunicación .

Ir al menú Ajustes generales .

Iconos del pie de página

Icono

Descripción

Ir a la siguiente pantalla

Ir a la pantalla anterior

Cambiar al modo de gráfico de barras

Cambiar al modo numérico

Cambiar al modo cuadrante

Cambiar al modo de iconos

Cambiar al modo de lista

Localizar un interruptor automático

Iconos de acción

Icono

Descripción

Restablecer las medidas visualizadas en la pantalla anterior

Restablecer todas las medidas y contadores del interruptor automático

Rearmar interruptor automático

Localizar un interruptor automático

Disminuir nivel

Incrementar nivel

Mostrar pestañas siguientes

Mostrar pestañas anteriores

Iconos de estado de alarma

Icono

Descripción

El estado del interruptor automático es correcto

El interruptor automático se encuentra desconectado

Se está produciendo una alarma de prioridad media

Se está produciendo una alarma de prioridad alta

Iconos de estado de los interruptores automáticos

Icono

Descripción

El interruptor automático está cargado

El interruptor automático está descargado

El interruptor automático está cerrado

El interruptor automático está abierto

El interruptor automático extraíble está conectado

El interruptor automático extraíble está desconectado

Carga capacitiva

Carga inductiva

Posición de la base: prueba activa

Posición de la base: prueba desactivada

Estado global (solo para MasterPacT MTZ)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?