DOCA0037ES-13

Especificaciones de la interfaz

Interfaz USB1 (periféricos USB)

Características de la interfaz HOST

Valor

Velocidad de transmisión

Velocidad alta

480 Mbps

Velocidad máxima

12 Mbps

Velocidad baja

1,5 Mbps

Corriente máxima suministrada

250 mA

Distancia de transmisión máxima

5 m (16,40 ft) a 12 Mbps

Conector

USB de tipo A V2.0

Interfaz Ethernet

LED

Descripción

Verde 1

Estado de conexión

Verde 2

Actividad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?