990-91430E-019

전면 내진 고정 설치

  1. 배터리 캐비넷에 전면 내진 고정(전면 운송 브라켓)을 설치합니다.
  2. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하여 전면 내진 브라켓을 바닥에 고정합니다. 전면 내진 브라켓의 구멍 직경은 ø14mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 강도 등급 8.8 하드웨어입니다.
    주의: 바닥 고정 볼트는 제공되지 않습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.