990-91430E-019

알람 및 배터리 차단기 트립을 위한 신호 선 개요

더 많은 배터리 캐비넷이 있는 시스템에서는 배터리 캐비넷 1(UPS에 가장 가까운 배터리 캐비넷)의 시스템 BMS만 UPS에 연결됩니다. SMPS I/O 포트와 배터리 캐비넷 2 및 배터리 캐비넷 3의 무전압 접점 포트 사이의 신호 선 0W13441을 제거합니다.

  • SG IO 1: 경미하거나 주요한 경보에 대한 신호를 UPS로 보내는 데 사용됩니다.

  • SG IO 2: UPS에서 트립 신호를 받는 데 사용됩니다.

하나의 배터리 캐비넷이 있는 시스템

 

2개의 배터리 뱅크에 3개의 배터리 캐비넷이 있는 시스템

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.