990-91430E-019

전원 케이블 연결

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 홀 가공을 하지 마십시오. 또한 배터리 캐비넷 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 글랜드 플레이트를 제거합니다.
  2. 글랜드 플레이트의 라벨에 따라 후면 글랜드 플레이트에 케이블/전선관용 구멍을 뚫습니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    케이블이 손상될 수 있는 날카로운 가장자리가 없는지 확인하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  3. 해당하는 경우 전선관을 설치한 뒤 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
  4. 글랜드 플레이트를 통해 전원 케이블을 라우팅하고 단자에 연결합니다.
    1. PE 케이블을 PE 단자/EGC 케이블을 접지 단자에 연결합니다.
    2. 구멍이 두 개인 케이블 러그만 있는 설치의 경우 보호 커버를 일시적으로 제거하십시오.
      주의: DC 케이블을 연결하고 나면 보호 커버를 다시 설치해야 합니다.
    3. DC+ 및 DC- 케이블을 DC+ 및 DC- 단자에 연결합니다.
  5. UPS 내 전원 케이블을 연결합니다. 솔루션에 더 많은 배터리 캐비넷이 있는 경우 아래 다이어그램에 따라 모든 배터리 캐비넷을 UPS에 연결하십시오.
    주의: 배터리 캐비넷의 총 단락 전류가 UPS의 정격 단락을 초과하는 경우 퓨즈가 있는 풀 박스 또는 배터리 차단기가 있는 외부 박스를 설치해야 합니다. 자세한 정보는 Schneider Electric에 문의하고, 특정 UPS의 제출 도면을 참조하십시오.
    주의: 시스템에 따라 알맞은 배선도를 준수하십시오.

    2선 연결

    3선 연결

  6. 2개의 투명 커버를 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.