990-91430E-019

신호 선을 개폐 장치, 랙 BMS, 시스템 BMS 포트로 라우팅

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 홀 가공을 하지 마십시오. 또한 배터리 캐비넷 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 신호 선을 준비하고 배선하기 전에 UPS 제출 도면을 참조하여 연결에 대한 전체 개요를 확인하십시오.
  1. 신호 선용 글랜드 플레이트를 제거합니다.
  2. 케이블/전선관용 홀을 뚫고 전선관을 설치합니다(해당되는 경우).
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    케이블이 손상될 수 있는 날카로운 가장자리가 없는지 확인하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  3. 제공된 SELV 신호 선 0W13444, ELV 신호 선 0W76929 및 0W13442의 길이는 5m(16.4ft)입니다. UPS와의 거리가 예상되는 5m(16.4ft)를 초과하는 경우 해당 3개 신호 선의 길이를 연장할 수 있습니다. 다음 지침 중 하나를 따릅니다.

    신호 선 사양

    0W13444 4 도전체, 22AWG, 600V ETFE UL10086, 연선, 90°C
    0W76929 2 도전체, 24AWG, 600V ETFE UL10086, 이중 절연, 연선, 90°C
    0W13442 2 도전체, 22AWG, 600V ETFE UL10086, 이중 절연, 연선, 90°C
    • 제공된 신호 선이 배터리 캐비넷과 UPS 사이에 도달할 수 있을 만큼 충분히 깁니다. 신호 선의 끝에서 남성 어댑터 커넥터를 제거하고 다음 단계를 계속합니다. 또는
    • 제공된 신호 선이 배터리 캐비넷과 UPS 사이에 도달할 수 있을 만큼 충분히 길지 않습니다: 신호 선의 끝에서 여성 커넥터와 남성 어댑터 연결을 제거하고 신호 선을 120mm(4.7in) 길이로 줄인 다음 라벨, 여성 커넥터 및 남성 어댑터 커넥터를 신호 선에 다시 부착합니다. *적절한 길이의 신호 선(제공되지 않음)을 남성 어댑터 커넥터에 부착하여 배터리 캐비넷에서 UPS에 도달하도록 합니다. 대안으로, 신호 선 연장을 압착할 수 있습니다. 압착 포인트가 배터리 캐비넷 외부의 전선관이나 케이블 트레이가 아닌 배터리 캐비넷 내부에 있는지 확인합니다.
  4. SELV 신호 선 0W13444, ELV 신호 선 0W76929 및 0W13442를 배터리 캐비넷과 개폐 장치 포트로 라우팅합니다. 신호 선을 연결하지 마십시오. Schneider Electric 서비스가 시운전하는 동안 연결을 완료합니다.

    제공된 신호 선을 사용하는 경우

    연장한 신호 선을 사용하는 경우

  5. 신호 선 0W76928, 0W76934 및 0W76972를 배터리 캐비넷 측면의 개구부를 통해 랙 BMS 포트 및 개폐 장치 포트로 라우팅합니다. 신호 선을 연결하지 마십시오. Schneider Electric 서비스가 시운전 중 연결을 완료합니다.
    주의: 랙 BMS와 랙 BMS 간, 그리고 시스템 BMS와 랙 BMS 간 모든 케이블은 Class 2/SELV로 간주됩니다.
  6. 배터리 차단기 전면에 플레이트를 다시 설치합니다.
  7. 배터리 캐비넷의 전면 도어를 다시 설치합니다.
  8. UPS와 함께 제공된 온도 센서를 배터리 캐비넷 상단에서 약 300mm(12인치) 높이에 설치합니다. 신호 선을 UPS로 라우팅하고 UPS 설치 설명서의 지침에 따라 연결합니다.
    주의: 온도 센서는 주변 온도를 측정합니다. 주변 온도를 잘못 측정할 수 있는 외부 난방 또는 냉방 장비 근처에 온도 센서를 두지 마십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.