990-91430E-019

배터리 캐비넷 배치 및 상호 연결

주의: 이 절차에서는 여러 배터리 캐비넷을 배치하고 상호 연결하는 방법을 설명합니다. 시스템에 배터리 캐비넷이 하나만 있는 경우에는 2단계와 3단계만 수행하면 됩니다.
  1. 다른 배터리 캐비넷과 접하는 쪽의 측면 패널을 제거합니다.
  2. 맨 오른쪽 배터리 캐비넷을 제자리로 밉니다. 내진 고정의 경우, 후면 내진 브라켓이 후면 앵커에 연결되도록 합니다.

    후면 모습

  3. 수평 다리를 낮춰 바닥과 연결되도록 합니다. 수평계를 사용하여 캐비넷이 수평이 되도록 맞춥니다.
  4. 오른쪽에서 두 번째 배터리 캐비넷을 제자리로 밀고 내진 고정(있는 경우)과 정렬한 다음 2단계와 3단계에서 설명한 대로 배터리 캐비넷의 수평을 맞춥니다.
  5. 두 배터리 캐비넷 사이에 10개의 상호 연결 나사(전면에 5개, 후면에 5개)를 설치합니다.
    주의: 맨 왼쪽 배터리 캐비넷 후면에 있는 5개의 상호 연결 나사에 접근하려면 왼쪽 패널을 제거하면 됩니다. 상호 연결 후 맨 왼쪽 배터리 캐비넷에 왼쪽 패널을 다시 설치합니다.
  6. 세 번째 배터리 캐비넷을 제자리로 밀고 내진 고정(있는 경우)과 정렬한 다음 2단계와 3단계 및 5단계에서 설명한 대로 배터리 캐비넷의 수평을 맞추고 다른 배터리 캐비넷과 상호 연결합니다. 모든 배터리 캐비넷이 제자리에 배치되고 수평이 맞춰지고 상호 연결될 때까지 계속합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.