990-91430E-019

배터리 솔루션 재시작

  1. 배터리 솔루션의 모든 배터리 캐비넷에 대해 다음 단계를 수행합니다.
    1. 시작 버튼 앞의 커버를 제거하고 시작 버튼을 누릅니다.
      • PSU2 LED와 POWER LED가 켜집니다.

      • ABNORMAL 및 ALARM LED는 꺼져 있어야 합니다.

    2. 시작 버튼 앞의 커버를 다시 설치합니다.
    3. 배터리 차단기를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.