990-91430E-019

데이터 로그 키트에서 데이터 로그 다운로드(옵션)

  1. 데이터 로그 키트에서 커버 플레이트를 제거합니다.
  2. USB 포트에 USB 장치를 연결합니다. LED1(USB)이 켜질 때까지 다운로드 버튼을 50밀리초~3초 동안 길게 누릅니다. 데이터가 USB 장치로 다운로드 중일 때 LED1(USB)이 깜박입니다(1초 간격).
    주의: USB 장치의 권장 용량은 32GB 이상이며, 파일 시스템은 FAT32(권장) 또는 NTFS를 지원합니다.
    주의: 다운로드 시간은 최대 약 80분 정도 소요됩니다(eMMC 데이터 용량 24GB, FAT32 기반 USB 파일 시스템).
  3. 다운로드가 완료되면 LED1(USB)이 꺼집니다. 데이터 로그 키트에 커버 플레이트를 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.