990-91430E-019

배터리 캐비넷 간의 CAN 버스 케이블 개요

주의: 배터리 캐비넷이 더 많은 시스템에서는 랙 BMS의 CAN 1에서 배터리 캐비넷 2 및 배터리 캐비넷 3의 시스템 BMS CAN I/O로 케이블 0W76935를 제거합니다.

1. 신호 선 0W76928을 배터리 캐비넷 1의 CAN 2 포트에서 배터리 캐비넷 2의 CAN 1 포트로 배선합니다. 나머지 배터리 캐비넷에 대해서도 이 절차를 반복합니다. CAN 케이블을 연결하지 마십시오. Schneider Electric 서비스가 시운전하는 동안 연결을 완료합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.