990-91430E-006

Instalación del anclaje antisísmico frontal

  1. Instale el soporte antisísmico de la parte frontal (soporte del envío) en el armario de baterías.
  2. Fije el soporte antisísmico frontal al suelo utilizando los accesorios adecuados para el tipo de suelo. El diámetro del orificio en el soporte antisísmico posterior es de ø14 mm. El requisito mínimo es hardware de grado 8.8 de resistencia M12.
    NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.