990-91430E-019

배터리 캐비넷에서 배터리 모듈을 설치합니다.

유형 A 배터리 모듈

유형 B 배터리 모듈

경고
부상 및 감전의 위험
  • 배터리 모듈(17kg 미만)을 설치 및 제거할 때 주의합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  1. 선반에 배터리 모듈을 위에서 아래로 설치합니다.
    주의: 유형 A 및 유형 B 배터리 모듈의 위치에 특히 주의합니다.

    17, 16, 13, 및 10개의 배터리 모듈이 있는 배터리 캐비넷에 대한 배터리 구성

  2. 배터리 선반 전면에 플레이트를 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.